This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:通过 BQstudio 选择 Chem ID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976319/bq35100-chem-id-selection-with-bqstudio

器件型号:BQ35100

您好!

我们使用的是 BQ35100、我们需要为电池选择正确的 CHEM-ID。

遗憾的是、我们在建议列表中找不到它。

我们使用容量约为550mAh 的 ER2450锂离子 SOCl2电池。

Tadiran 的 TLH-2450/P 可用作参考、但在列表中不可用。

有什么建议吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    确保化学 ID 数据库是最新版本、我们经常更新数据库。

    如果电池不在化学 ID 数据库中、我们需要对其进行特性描述。 我们可以使其脱机以协调创建新 ID。

    此致、

    Wyatt Keller