This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:是否有与 LMZ31710或同一块封装上的冲击和放大器;振动相关的任何可用数据。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976071/lmz31710-is-there-any-data-available-relating-to-shock-vibration-on-lmz31710-or-same-packge

器件型号:LMZ31710

据推测,运输海外出口的压力是万兆。

竞争对手的 BRNS12-R 为10G、部分线圈脱落、因此客户正在考虑使用 LMZ31710。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此模块已按照以下步骤进行测试、测试时间高达20G、并且没有故障。

    振动测试程序: 样本应接受正弦激励、以对数方式从20Hz 至2000Hz 进行扫描并返回20Hz。  在三个相互垂直的轴中、该整个频率范围将以4分钟的间隔连续4次、总共16分钟、因此运动总共要持续48分钟。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Anthony