This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:当 EN 或 RUN/STOP 信号为 ON 时、tps62840 SW 输出状态

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976242/tps62840-tps62840-sw-output-state-when-en-or-run-stop-signals-are-on

器件型号:TPS62840

团队成员、我想知道当 EN 或运行/停止信号被激活时 SW 引脚的状态(高阻抗、高电平、低电平)。 想法是使用其中一个引脚将 tps62840与生产台的电路的其余部分断开。 我假设 P 和 N FET 都关断(当 EN 处于活动状态时)、从而使该引脚保持高阻抗状态。

谢谢、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的提问。

    我进行了一些实验室测量、结果如下:

    1.  Ω EN 为低电平、SW 引脚具有接地的低阻抗(大约为30k Ω)。 这与输出放电功能有关。 请参阅数据表:
    2. 相反、在停止模式期间、器件输出被钳位在一个等于:Vout - 0.5V 的值上。  同样、请参阅数据表:

    为了实现这种钳位、高侧 MOSFET 不会关断(它会消耗少量电流以防止输出完全放电)。

    总之、这两种配置都不会将 SW 节点设置为高阻抗状态。

    请询问您是否还有其他问题。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。