This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792测试相关问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976238/bq25792evm-bq25792-test-related-issues

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792

大家好、

我想测试 BQ25792的一些相关指示器、例如充电电流和充电电压、以及一些相关的工作逻辑。 但实验室中没有合适的电池组。 我想知道是否有任何方法可以仿真电池组进行测试? 例如、使用电子负载或其他仪器?如何设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZZZZ、

    是的。 并联一个设置为恒压模式的电子负载和一个电源。  将电源设置为略高于电子负载 CV 设置。  这些设置是您的电池电压。  然后并行连接 BAT 引脚。  充电器的充电电流应代替电源充电电流。

    此致、

    Jeff