This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250:如何使用 USB 设置 EN1/EN2引脚的独立配置

Guru**** 2386250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976027/bq24250-bq24250-how-to-set-up-stand-alone-configuration-with-en1-en2-pins-with-usb

器件型号:BQ24250

我正在尝试将 B24250设置为与微型 USB 类型 b 独立兼容。如果我想使其独立、如何配置引脚 EN1和 EN2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何配置 SDA、SDI 和 INT 引脚以支持 bq24250中的独立引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    SDA、SCL 和 INT 引脚可保持悬空。

    ENx 引脚控制充电器的输入电流限制和 VINDPM 阈值。  输入电流限制应设置为输入电源的最大输出电流能力。  由于电源弱或从电源到 VIN 引脚的高电阻连接、VINDPM 阈值应设置为 IN 引脚将看到的最低电压。  VINDPM 可降低充电器的输入电流、以防止其使输入电源崩溃。  其中两个 ENx 为输入电流限制和 VINDPM 设置了固定值、而另一个可让您使用外部电阻器选择自己的值。  HiZ 选项禁用充电器、以便电池为 SYS 供电、这与未连接充电器的输入电源类似。

    此致、

    Jeff