This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A 固件更新失败

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975910/ucd90120a-ucd90120a-fw-update-fail

器件型号:UCD90120A

您好、专家、

工程师通过 I2C 使用其系统(BMC)进行 UCD90120A FW 更新。

在 UCD FW 更新到 ROM 模式期间、其系统将无法正常工作。 由于 UCD 现在受控、因此系统电源使能功能。

工程师询问 UCD GPIO 在 ROM 模式或软模式下的行为。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 ROM 模式下、8 FPWMx 引脚输出低电平、其余 IO 为高阻态

    他们为什么要更新 UCD90120A 的固件? 客户不得触摸固件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    这种情况是终端客户希望 在向终端用户发货后在线升级设备。 目标是找到升级 UCD 映像的方法,因为固件升级与 BIOS 类似。

    但通过使用 PMBus 进行 FW 更新发现失败。 遵循规范和示例代码,首先需要设置“ROM_Mode”命令。

    1)一旦设置 了设置 ROM_Mode 命令,BMC 将无法工作(无任何响应)。不确定是否发生了 UCD 复位。  

    2)然后,尝试在另一台计算机上设置 SOFT_RESET 命令,BMC 仍然无法正常工作。 机器似乎反复处于开机/关机循环下。 拔下电源线并重新插上电源插头后、机器可以工作。

    支持需求是如何按照 SLUA815B  第3.1项的说明成功更新 UCD FW。  

    此致、

    黎家祥

     

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric Lai @TI.com  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    固件在制造阶段预加载、客户不得对其进行更改或更新。 客户所需的是对用户配置进行编程、对用户配置进行编程、无需升级固件或进入 ROM 模式。  

    如果客户发出 ROM_MODE 命令、器件将进入 ROM 模式并更改其 PMBus 地址和通信协议。 这就是 BMC 无法谈论的原因。

    SOFT_RESET 命令将重置 UCD、并且不会使器件进入 ROM_MODE。

    请按照附件从 ROM 模式中恢复。  

    e2e.ti.com/.../2476.recover-UCD90120A-from-ROM-mode.pdf

    e2e.ti.com/.../2541.Configuration-Programming-of-UCD-Devices.pdf

    请按照附件第9.5或9.6节进行操作、以正确地对用户配置文件进行编程

    此致

    Yihe