This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:有关采用半桥配置的 LMG3425R030的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976299/lmg3425r030-questions-for-lmg3425r030-in-a-half-bridge-configuration

器件型号:LMG3425R030

您好!

我将 LMG3425R030用于半桥配置。 我有以下问题。

该 GaN 器件的回流温度是多少?

2.将该器件焊接到电路板上后、我检查了所有故障引脚(FAULT、OC)和电压轨(LDO5V、VDD、VNEG)、它们都运行良好。 我还检查了器件的体二极管压降、也正常。 但是、当向 IN 引脚提供 PWM 信号时、GaN 器件无法切换、这意味着器件已损坏? 如何确定器件是否仍然正常?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1.当我们尝试焊接 GaN 器件时、通常会在器件上使用450F 热风。

    2.您可以执行的测试是为 IN 引脚提供5V 电压、并使用万用表测试器件的源极/漏极电阻、查看其范围是否小于1欧姆。 此外、在没有任何电源的情况下、器件的电阻应为几兆欧姆。 如果数字不匹配、则表示 GaN 已损坏。

    此致、