This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17577Q5A:MOSFET 上是否有 HBM 值?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87335Q3D, CSD17577Q5A, CSD17581Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976063/csd17577q5a-is-there-hbm-value-on-mosfet

器件型号:CSD17577Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD87335Q3DCSD17581Q5A

大家好、

  我的客户希望了解以下器件的 HBM 值。  

CSD87335Q3D

CSD17577Q5A

CSD17577Q5A

CSD17581Q5A

  请提供 HBM 编号吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您向客户推广 TI FET。 您请求的信息如下:

    • CSD87335Q3D 通过400V HBM 和1500V CDM 测试
    • CSD17577Q5A 通过750V HBM 和2000V CDM 标准
    • CSD17581Q5A 通过1300V HBM 和2000V CDM 标准

    您的列表中有两个重复的部分。 您是否还需要其他器件型号的此数据?