This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930关断功耗。

Guru**** 2766605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975942/bq76930-bq76930-shutdown-power-consumption

器件型号:BQ76930

尊敬的所有人:

我们需要您的帮助、以便降低 BMS 在关断状态下的功耗。

在我们的 BMS 中、我们采用低侧 MOSFET 作为封装方法。

Q3 = ZXMP10A13FTA

R4 = 1K

R1 = 1M

R2 = 1M

D2 = MMSZ5246B-7-F

在我们的电器中、负载始终保持连接。  

它会创建大约20微 A 的电流路径。

我们如何降低该电流?

谢谢。 此致。


Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    BQ76930 CHG 和 DSG 驱动器在运输模式下保持其下拉电阻。 RCHG_OFF 为1 Mohm 标称值、电压似乎支持这一点。  为了避免负载未被移除时的电流、您可以移除 R1、从而使驱动器关闭 D1时阻断电流、并在关断时阻断泄漏电流。  BQ76930将无法感测存在的负载、但您知道负载仍然存在。  它还需要 R2在没有(RCHG_OFF + R1)帮助的情况下关闭充电 FET Q1、因此、如果需要、可以在导通期间增加电流的情况下使 R2稍微小一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答。

    此致。