Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 尊敬的所有人:
我们需要您的帮助、以便降低 BMS 在关断状态下的功耗。
在我们的 BMS 中、我们采用低侧 MOSFET 作为封装方法。
Q3 = ZXMP10A13FTA
R4 = 1K
R1 = 1M
R2 = 1M
D2 = MMSZ5246B-7-F
在我们的电器中、负载始终保持连接。
它会创建大约20微 A 的电流路径。
我们如何降低该电流?
谢谢。 此致。
Devis