This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:查询此 TLV62585PDRLR 器件的 SOT5X3 | 6封装

Guru**** 2770935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975824/tlv62585-query-on-the-sot5x3-6-package-for-this-tlv62585pdrlr-part

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TLV62569TLV62568

大家好、

我们正在检查 TLV62585DRLR 器件、并发现它采用 SOT 5x3 | 6封装。

当我们与其他不同的 TI 器件 TLV62568和 TLV62569进行比较时、采用相同封装的引脚排列不同。

TLV62585数据表中给出的正确引脚编号是否正确?

我们是否有适用于 TLV62585PDRLR 的引脚兼容器件?

此致

Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saumil:

    感谢您的提问。

    遗憾的是、TLV62585和 TLV62568不兼容 P2P、因为引脚分配不同。

    我不知道有任何与  TLV62585PDRLR 引脚对引脚兼容的 TI 器件。

    如果您想向我提供任何进一步的信息、或许我可以帮助您选择更适合您的应用的器件。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。