This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:OVP 功能

Guru**** 2511735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976140/tps56339-ovp-function

器件型号:TPS56339

大家好、

我的客户希望在其电路板上测试 OVP 功能。 但在 TPS56339上看起来没有 OVP 功能、对吗?

如果 TPS56339上有 OVP 功能、建议客户进行 OVP 测试?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 D/S 中看不到 OVP 说明 您可以在输出端强制使用更高的电压(编程的 Vout * 115%或更大),以检查设备是否关闭。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    器件停机的行为是锁定还是重试?

    我不能强制高于6V 的电压?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果有 OVP,则应进入间断模式。  

    您可以在输出端强制施加更高的电压。

    BRS、

    年轻