请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27712 你(们)好 在这里。
我是 DH.Kim
我将使用 TIDA-00961回顾图腾柱 PFC。
随附的文件是 TIDA-00961的电路。
请参阅随附的文件和第2 (2)页、其中包含 UCC27712DR (U102)
在 I.C 中有 L1和 H1
DSP 的输入 PWM 是 LI 来自 SI_Gate_H、HI 来自 SI_Gate_L
但是、我认为 LI 来自 SI_Gate_L、HI 来自 SI_Gate_H
我有点困惑。 请告诉我哪一个是正确的。