This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:如何使用 LP8556

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976051/lp8556-how-to-use-lp8556

器件型号:LP8556

您好!

我正在考虑使用 LP8556器件。
规格如下。
可订购器件:LP8556SQE-E08/NOPB
(规格)
输入电压:5V
LED 电压:10V-14V
LED 电流:30mA
通道数:4通道

(问题1)
在数据表的开头、每个通道的最大值为50mA、但在下表中、最大 LED 电流= 23mA。
哪个值是正确的?

(问题2)
下表中的升压输出电压范围= 16V 至34.5V。
假设 Vf = 5V 至7V 的两个 LED 将在10V 至14V 的电压下串联用于每个通道。
此 IC 是否兼容?

(问题3)
只有 PWM 控制可用、但它是否可以在30mA 的固定电流下使用? (100%占空比支持)

此致、