This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:关断时具有高 VOUT 电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976040/tps2552d-high-vout-voltage-when-it-off

器件型号:TPS2552D

您好!

当 TPS2552D 关闭时、可以通过其他电源将多高的电压连接到 VOUT 引脚? 我想考虑一下连接到 VOUT 引脚的其他电源提供高电压的情况。

谢谢、

Choon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choon、

    您可以看到第7.1节"绝对最大额定值"。

    OUT 的绝对值为7V。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。