This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 充电电流不稳定

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975782/bq25703a-bq25703a-charge-current-not-stable

器件型号:BQ25703A

你(们)好

我的客户使用 BQ25703A 为3节串联电池充电。 发现当充电电流设置为低电平时、例如704mA、在电池电压较低的情况下、

它们发现了电流波动、并附加了波形。

CH1:BATT+电流、CH2:Q4栅极、CH3:BATT+电压

如何改善此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    当充电电流小于1A 时、电流感测信号为低电平。 充电器在轻负载条件下运行。 在轻负载条件下、充电器以 PFM 模式运行、以实现尽可能高的效率。 您可能会观察到脉冲跳跃或电流纹波升高。 随着负载电流增加、充电器在 PWM 模式下运行。 电流纹波将相应降低。 这通常不是问题。  

    您可以在低开关频率下工作或将电流感应更改为20m Ω。