This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:分别为输入电压和电感器供电

Guru**** 2927950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975646/tps92692-q1-power-supply-to-vin-and-inductor-separately

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

大家好、

我的客户希望分别为 Vin 引脚和电感器供电。

至 Vin:8V

至电感:4V~6.5V  (4节镍氢电池)

TPS92692没有问题吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    如果未正确完成、软启动可能会出现问题。  TPS92692将在其 VIN 上有电源时启动软启动序列。  因此、电源定序应首先为电感器供电、然后为 TPS92692供电、这样您就可以实现正常的软启动。  如果客户无法接受该电源序列、则在电感器没有电源时、必须使用开路集电极晶体管将软启动电容器拉至接地。  然后、TPS92692在为电感器供电时将通过软启动功能正常运行。

    谢谢 Tuan