This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:有关低电流电池管理系统的问题

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ24040, BQ24085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975423/bq24050-questions-about-low-current-battery-management-system

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24085

尊敬的支持人员

我想将 BQ24050集成到我们的系统中以进行电池充电。

在我们的系统中、它为低电流(40mA) 5V 输入、4.2V 锂聚合物电池充电。

(无线系统仅提供200mW、5V 40mA 电源)

而且我们对 EMS 供应商提供的封装(非 BGA 类型)有限制。

现在、我认为 Riset 可以将 BQ24050设置为40mA 电流充电。

我对电池充电器规格有一些疑问。

Q1)如果电源电压降至4.3V、会发生什么情况? (DPM 功能部件已通知将电流降低至50mA。)

Q2)如果我使用 Riset 的最大电阻值(50mA 充电设置)将 BQ24040或 BQ24085集成到我们的系统中

    它们可以通过电源限制为40mA 充电吗?(恐怕电流负载会导致压降。)

此致、

Shinya Muramatsu

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    欢迎使用 E2E!

    我将处理此问题、并在明天就该问题与您进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    如果器件降至4.3V、则器件将无法为 OUT 引脚供电、因为它会降至 VinDPM 电压。 这是一种保护功能。  

    如果使用 BQ24040等器件、只要电压源不低于 VIN-DPM、该器件将仅输出可用的40mA 电流。