This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:有关降噪的最大输出电容容量的说明

Guru**** 2512535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975914/tpsm84624-explanation-for-max-output-cap-capacity-with-regard-to-noise-reduction

器件型号:TPSM84624

您好!  

我们的模拟前端对某些电源上的噪声非常敏感。 在最大1500uF 且仅允许一个聚合物电容器的情况下、电容器的最佳组合是什么、并且可以使用一些有关如何解读此要求的建议。   由于负载相当稳定,我们通常对瞬态行为没有很高的要求,但我们关心的是抑制开关谐波。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ajayt、

    对单个非陶瓷电容器的要求有助于降低噪声。 事实上、仅选择陶瓷电容器(无聚合物电容器)将帮助您进一步降低噪声。 这是因为陶瓷电容器具有最低的寄生效应导致的噪声倾向。

    在选择最佳电容器组合时、以下指南可帮助降低噪声:

    1) 1)当您远离电感器并向负载移动时、向上或向后斜升电容器值。 (例如、电感器、1.0uF、2.2uF、4.7uF、10uF、 22uF、47uF、100uF、47uF、22uF、 10uF、4.7uF、2.2uF、1.0uF、负载)。 尝试不同的陶瓷电容值组合、以帮助您实现目标。

    2) 2)按下图布置电容器- VOUT 在中间、GND 在外部。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Britton

    直流/直流电源应用工程师