This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:LMG3411R150和 LMG3410R150电机驱动器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150, LMG3410R150, TIDA-010059, TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975834/lmg3411r150-lmg3411r150-and-lmg3410r150-motor-driver

器件型号:LMG3411R150
主题中讨论的其他器件: LMG3410R150TIDA-010059TIDA-00915

大家好、  


你好。 我们的客户有兴趣将 LMG341xR150用于电机驱动器应用、并有以下问题。  

"您是否有有关 GaN 产品的授权数据表? LMG3411R150和 LMG3410R150、首先、我有几个问题。 在所有600V GaN 产品的数据表中、推荐在应用领域用作电机驱动器。 但在 LMG3411R150和 LMG3410R150数据表中没有将其用作电机驱动器的说明。 在我看来、使用它没有障碍、您知道原因吗? 是否可以忘记它可用作电机驱动器的定义?

除此之外、我还有另一个重要问题。 GaN 产品中有内部操作单元、您知道。 例如、12V - 5V 降压/升压转换器需要永久电源。 在电机驱动器中、需要3个半桥(BLDC)。 当使用 GaN 制造 H 桥时、H 电平侧的源极部分连接到 L 电平侧的漏极引脚。 降压/升压转换器所需的 GND 引脚与 h 电平源引脚等效。 但问题是(可能是我不理解的一点)当用作 H 桥时、当 L 电平侧有一个闭环时、H 电平侧的电源将停止。

由于源极引脚没有单独的 GND 引脚、因此降压/升压侧也将关闭、首次通电时可能需要一些时间才能导通。 因此、我不知道是否建议将其用作电机驱动器。 除 LMG3411R150和 LMG3410R150产品外、所有600V GaN 产品(在数据表中)均具有 GND 引脚和源极引脚。 我想知道、我说、当电源部分断电时、它是否预留了额外的电源供降压/升压转换器单元工作、这一问题一直在我的脑海中。 因此、我想知道电机驱动器中是否提供除 LMG3411R150和 LMG3410R150之外的所有600V GaN 产品、否则、GaN 驱动器的 GND 引脚是否具有符号、即 GND 引脚? IE GND 与源极引脚等效或具有相同的连接?"

我们希望您的专业知识能够帮助我们的客户澄清他们的顾虑。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我不确定我是否正确回答了问题、但让我尝试回答。

    我们确实采用了 LMG3410R150进行电机驱动设计。 请参阅 TIDA-00915和 TIDA-010059。 客户可以订购样片板进行评估。

    高侧 FET 的接地以开关节点为基准。 当开关节点由于高/低侧 FET 的导通和关断而上下跳时、高侧 FET 的接地和信号会随之移动。 内部降压/升压转换器将在整个持续时间内工作。

    3.对于高侧电源,可以使用隔离式电源或自举电源。 我们在数据表中提供了更多详细信息。  

    电路板的 AGND 可连接至 FET 的 PGND。 确保连接靠近 FET 的源极、以便不会有太多的电感耦合到 AGND。 LMG3410R150 EVM 布局是一个很好的示例。

    如果有后续问题、请告诉我。

    此致、