This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887能否为 LiFePO4电池充电(3.2标称电压、2s 配置)? Tks

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975912/bq25887-can-bq25887-charge-lifepo4-batteries-3-2-nominal-voltage-2s-configuration-tks

器件型号:BQ25887

BQ25887能否为 LiFePO4电池充电(3.2标称电压、2s 配置)? Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    最低值 VCELLREG 可配置为每节电池3.4V。 通常 LiFePO4电池具有大约3.6V 的更高稳压电压。 请与电池组制造商再次核实电池稳压电压应为多少。

    此外、您应该通过 I2C 相应地调整 VECHG。

    本应用手册介绍了如何使用电阻分压器在独立器件上实现 LiFePO4。 实际上、您将通过 I2C 写入在软件中执行相同的操作。

    此致、

    Ricardo