This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:有关热敏电阻的咨询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975575/bq25895-inquiries-about-thermistor

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

我正在使用 BQ25895构建电路。

参考电路中的热敏电阻有什么作用?

您能简单解释一下吗?

通过接收来自电池组的信息来检查电池组的温度。

是否必须如原理图中所示使用热敏电阻?

如果它是一个热敏电阻来感测 IC 本身的温度、则应使用它、

但是、如果要感应电池组的温度、我认为没有必要。

请确认。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    该器件通过测量 TS 引脚和接地之间的电压来持续监测电池温度。 有关详细信息、请参阅充电模式下的8.2.7.5.1冷/热温度窗口。

    热敏电阻不是必需的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 BQ25895与 BQ25890类似。

    谢谢、

    宁。