请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件: BQ25890
您好!
我正在使用 BQ25895构建电路。
参考电路中的热敏电阻有什么作用?
您能简单解释一下吗?
通过接收来自电池组的信息来检查电池组的温度。
是否必须如原理图中所示使用热敏电阻?
如果它是一个热敏电阻来感测 IC 本身的温度、则应使用它、
但是、如果要感应电池组的温度、我认为没有必要。
请确认。
谢谢。
此致、
mj