This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24781 3S 电池应用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975705/bq24780s-bq24781-3s-battery-application

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24781

大家好、

我们是否有15V 输入电压为3节电池充电的经验?

客户计划使用15V/20V PD 作为适配器输入、但我不确定具有15Vin 的 BQ24781是否支持3节串联电池充电。

如果15V 可以支持,如何设置 ACDET? 866K + 187K 电阻分压器是否可以使用? 15*187K (866K+187K)= 2.66V 大于2.4V。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1) 1) VCC_SRN 比较器的最大上升阈值为360mV、因此 VCC 必须至少为电池充电电压+ 0.36V。对于3s 应用、充电电压通常为~12.6V (4.2V/节)、因此 VCC 应至少为13V。但是、 您还需要考虑适配器和 VCC 之间的压降(尤其是下面突出显示的二极管 D1两端的压降)、最好在情况下增加一点额外裕量。 考虑到所有因素、我认为15V 适配器在12.6V 的充电电压下应该可以正常工作、但我仍然建议客户进行尽职调查、并通过其设计和适配器验证这一点。

     

    2) 2)您的计算结果正确、建议的 ACDET 电阻分压器值应该正确。

    此致、

    Angelo