This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:/RESET 引脚上的上拉电阻器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975816/tlv840-pull-up-resister-on-reset-pin

器件型号:TLV840

您好!

在数据表的第7.5节中、表格顶部描述了以下条件。

 我的客户在本说明中对此100Kohm 上拉条件有两个问题。  

1)
更改此上拉电阻值时、是否有任何参数会受此表中该上拉电阻值变化的影响?
我了解 VOL 在很大程度上取决于上拉电阻值、并且复位延时时间(TD)也受该值的影响。
是否有任何参数?  

2)
我认为 Ilkg (OD)(开漏输出泄漏电流)是指输入电流、此时/RESET 输出为高阻态
该泄漏电流值是否取决于上拉电阻值?  

3)
如果2)是、该值是否处于100K 欧姆条件下? 还是直接连接到6V?
如何考虑其他上拉电阻值情况?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    1) 1) 更改该上拉电阻值时、是否有任何参数受此表中该上拉电阻值变化的影响?
    我了解 VOL 在很大程度上取决于上拉电阻值、并且复位延时时间(TD)也受该值的影响。
    是否有任何参数?  

    否、如果您更改上拉电阻器、则不应影响任何其他参数。  如果电阻器值较低、则测量的 VOL 将更高。

    2) 2)当/RESET 输出为高阻态时、我认为 Ilkg (OD)(开漏输出泄漏电流)表示输入电流
    该泄漏电流值是否取决于上拉电阻值?  

    泄漏电流规格是施加 VDD 时流入引脚的电流。  无论上拉电阻器的值是多少、引脚在施加 VDD 时都会泄漏。  数据表中列出了泄漏规格。  

    3) 3)如果2)是、则该值是否在100K 欧姆条件下? 还是直接连接到6V?

    如何考虑其他上拉电阻值情况?

    无论上拉电阻是多少、引脚都会泄漏。