This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1A/500mA 5V 电源开关

Guru**** 2523360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975621/1a-500ma-5v-power-switch

主题中讨论的其他器件:TPS22950

您好!

我正在寻找一个高侧保护电源开关、用于在两个5V 电源(或配置)之间切换。  我的项目的主要"问题"是、我在寻找解决方案时遇到困难、一个电源的功率限制为500mA (外部 USB 端口电源)、另一个电源的功率限制为1A 的外部交流适配器。   我想知道、如果总共有三个并联的两个500mA 限位开关是否能够工作?  

对于整个设计而言、电路紧凑但可手工焊接(即不可用于 DFN、QFN 等)、SOIC 和 DIP 更可取、因为这适用于 DIY Possly Kit 项目。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    虽然我们提供集成的 PowerMUX 和具有可调节电流限制的器件、但我们没有一个器件能够保持每通道两个不同的电流限制。

    我认为一个很好的潜在选择是使用两个 TPS22950器件、并将其中一个器件的电流限制设置为500mA、将另一个器件的电流限制设置为1A。 请注意、我们的器件仅用于直流输入。 请参阅以下文档、了解如何使用负载开关为多路复用器供电: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf?ts=1612281662853&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F