This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:15Vac-50Vac

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975412/ucc28634-15vac-50vac

器件型号:UCC28634
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

您好!

 UCC28634是否支持 15Vac-50Vac 输入电压? 如果没有、有什么参考设计或解决方案可以实现它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HVC PSR 控制 器通常具有21V 的 UVLO 开启电压。这些控制器专为85V 或更高的交流电压线路应用而设计。

    在这种低电压应用中、UCC28C43/5器件可能是更好的选择、因为其低 UVLO 导通电压低于8.4V

    您可以尝试搜索 TI 参考设计数据库、以查看其设计是否满足您的需求。  您可以在以下链接中找到参考设计。

    请注意、低电压交流设计不常见、我会搜索 符合您输出功率要求的15至100V 输入设计。  您可能已经可以使用某种设计。

    如果您决定使用 UCC28C43/5、请在标题中重新发布该器件型号、以便相应的应用工程师可以帮助您进行设计。

    此致、

    Mike