This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:/LM5113 -内部电阻

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975756/lmg1210-lm5113---internal-resistance

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LM5113

大家好、

我目前正在使用栅极驱动器 LMG1210和 LM5113以及 GaN 系统和 EPC 的 GaN 器件为 D 类放大器设计功率级。

选择最佳栅极电阻器是实现高性能、低噪声设计的关键。
为此、需要栅极驱动器 R_HI 和 R_LO 的内部电阻值(如 SLLA385A www.ti.com/.../slla385a.pdf 中所述)

我无法在数据表中找到这些元素。 您能否提供栅极驱动器输出的内部电阻值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    感谢您的联系。

    请参阅第6.5节中的"栅极驱动器"部分、其中低电平输出电压/IOL = 0.16V/100mA = 1.6 Ω= Rol 且 RIN =高电平输出电压/100mA = 3 Ω。

    此致、

    -Mamadou