This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:最大压降电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975668/lm76003-maximum-drop-out-voltage

器件型号:LM76003

大家好、

在以下情况下、请帮助提供(或合理估算)最大压降电压:  

  • Vout = 4V
  • Iout = 3A
  • Fsw = 500kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu:

    对于压降电压、可按如下公式使用:

    Vo=Vin*Dmax-RDS_HS*IO*Dmax-RDS_LS*IO*(1-Dmax)-Rdc_Ind*IO

    io:负载电流

    RDS_HS:高侧 Rdson

    RDS_LS:低侧 Rdson

    RDS_Ind:电感器的 Rdson

    Dmax:最大占空比,对于 LM76003,最大占空比典型值为98.9%

    谢谢