This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24251:BQ24251 TS 引脚

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975604/bq24251-bq24251-ts-pin

器件型号:BQ24251

我正在尝试将具有电池组和电池组连接的锂离子电池连接到 bq24251。 但是、在 bq24251数据表中有一个布局建议使用具有热敏电阻的电池、该热敏电阻随后连接到 TS 引脚。 我已尝试使用电池在试验电路板上测试充电器、并将 TS 引脚保持断开状态、看起来工作正常。 是否可以将 TS 引脚保持断开状态? 或者、在使用不带热敏电阻的电池时、我是否应该使用其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    如果保持悬空、TS 引脚应拉至接地、这将使充电器认为电池过热。  如果您的 TS 引脚悬空至~ 1/2 LDO 电压、则充电器会被骗以为电池正常。  如果您不想使用 TS 功能、则可以使用 LDO 到 TS 到 GND 之间大小相等的电阻分压器禁用、也可以使用 TS 引脚禁用寄存器位禁用。

    此致、

    Jeff