This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:体二极管的正向电压

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV742P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975709/tlv742p-forward-voltage-of-the-body-diode

器件型号:TLV742P

你(们)好

我想使用 TLV742P(TLV7233PDQNR)将5V (输入电压)降至3.3V (输出电压)。

我使用5V 作为电源(Vdd)、使用3.3V 作为另一个 IC 的上拉电压(Vsignal)。

如果5V 中断、Vsignal > Vdd 将由于残余电压而产生。

该 IC 的额定值为 Vsignal>Vdd + 0.3V、因此我需要在 TLV742P 的 Vout-Vin 引脚之间插入一个二极管。

您能否向我披露插入 TLV742P 封装中的体二极管的正向电压数据?

对于其他测量、我在 Vout 附近放置了一个下拉电阻器。

μs、Vout 放电所需的时间设计为大约0.16 μ s。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的额定输出电压<=Vin+0.3V、以保持流过体二极管的电流非常小、但它开始传导大量电流的正向电压将接近0.6V。 因此、如果并联二极管的正向电压为~0.4V、这将确保外部二极管承载几乎所有反向电流。  

    由于从输入电压到输出电压的电压为2.7V、因此您还可以在 LDO 和输入电容器之前的输入端使用一个阻塞二极管、如果这对您的应用更方便的话。 此配置还将降低 LDO 的功率耗散和结温。