This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:键盘解决方案选择

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975443/lm3549-solution-selection-for-keyboard

器件型号:LM3549
主题中讨论的其他器件: LP5036

大家好、

我的客户希望找到游戏键盘解决方案。 LED 规格如下图所示。  LM3549就是我找到了最符合客户需求的解决方案。 但其最小输出电流为107mA。  这意味着客户无法调节到较暗的亮度。 正确吗? 如果是、我们是否可以为客户提供更好的解决方案?

此致、

哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    并联 LED 将导致不平衡的电流分配。  

    是否要提供更多信息?

    • 输入/输出电压
    • 您希望驱动多少个 LED
    • 每个 LED 的输出电流范围
    • 客户希望实现哪种 LED 功能?
    • (笑声)

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    更新了 LED 间隔图片、信息如下所示。

    • 输入/输出电压
      5V 电路
    • 您希望驱动多少个 LED
      R:12件并联、G:12件并联、B:12件并联
    • 每个 LED 的输出电流范围
      0mA - 30mA
    • 客户希望实现哪种 LED 功能?
      如呼吸灯、背光颜色的软改变。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    根据您的信息、我认为 LP5036是更好的选择。

    LP5036是一款36通道12位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器。 工作电压范围为2.7V 至5.5V、最大电流可在25.5mA 至35mA 之间进行选择。 LP503x 为每个通道配备了一个29kHz、12位 PWM 发生器、以及独立于通道/模块的色彩混合和强度控制、以前称为亮度控制寄存器、可在零可闻噪声的情况下实现生动的 LED 效果。 用户可以从该器件的超低关断 IQ 节能模式中获益,而设计人员将欣赏 LP503x 的三个可编程 R/G/B 组的极其简单的软件编码。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复。

    由于客户的 LED 将每种颜色的 LED 连接在一起、因此 R/G/B 只有3根导线 我们是否可以像下面那样每12个通道连接一种基本颜色?  

    OUT1-out12连接红色 LED。

    OUT-OU24连接绿色 LED。

    out25-out36连接蓝色 LED。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    客户是否认为 LED 和输出引脚之间的导线太多? 请与客户联系?

    我们不建议将太多的输出引脚连接在一起以驱动并行 LED、这可能会导致意外冲击。 LED 之间的微小差异将导致每个 LED 中的电流分布不平衡、因此每个 LED 的亮度可能会有所不同。 使用该程序时、我们无法单独控制 RGB LED。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复。

    我已经与客户进行了检查、将会更改 单个 LED 驱动器的应用。 我将检查其他解决方案。 谢谢你。

    此致、

    哈迪