This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:电流消耗

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975751/lp5569-current-consumption

器件型号:LP5569

您好!

请告诉我 LP5569的电流消耗是否相同。
当 LEDx 关闭时的电流消耗、


Ex.LED1关闭
A、17h LED1 _ PWM FFh 和23h LED1_CURRENT 00h
B、17h LED1 _ PWM 00h 和23h LED1_Current AFH
LP 5569在 a 和 b 状态下的电流消耗是否存在差异?

此致、

海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    在相同的电流状态下运行时、模拟调光比 PWM 调光更耗时。

    因此、两种状态之间的消耗是不同的、状态 b 的成本将更高(当 LEDx 处于关闭状态时、消耗差异小于处于打开状态时)。

    最恰当的考虑  

    徐美奈