This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132-Q1:禁用时的最大输出电压

Guru**** 2526220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975318/lm4132-q1-maximum-output-voltage-when-disable

器件型号:LM4132-Q1

大家好、

我的客户询问了 VREF 引脚禁用时的最大电压。

您的团队是否有这样的数据? 我认为 VREF 引脚变为高阻态、而不是低电平。 因此、我认为没有这样的数据。 但是、如果您能检查您是否拥有此类数据、我将不胜感激。

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我们没有这种类型的数据可用。 正如您提到的、当输入关闭时、LM4132-Q1会进入高阻态、因为输出级未通电。

    与 GND 的主要连接是7-2中功能方框图中的 R1+R2。 如果 Vout>Vin、则可能会通过 Q1泄漏、并且它没有任何内部反向电流保护电路。 我们没有这种情况何时发生的价值。

    关断期间 VOUT > 0V 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

    我只需根据您的回复向客户回答。

    当我需要进一步的回答时、我会再次询问您。

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    由于此主题已关闭、如果在咨询客户后出现更多问题、请随时打开一个新主题。

    非常感谢、祝您好运。

    此致、

    Ajay