This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:无 VIN 时的控制信号输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975312/tps2051c-control-signal-input-when-no-vin

器件型号:TPS2051C
主题中讨论的其他器件:TPS65132S

尊敬的团队:

当没有 VIN 时、控制信号(EN、FLT)的输入/输出是否可行?
如果电流有限制、请告诉我粗略值。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    1、控制 EN/FLT 的含义是什么?

    由于没有 VIN、两个引脚都无法正常工作。

    它的典型值为0.85A。 请参阅第7.7节 IO。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在 VIN 未提供时、我向 EN 和 FLT 输入信号、也会出现问题吗?
    (VIN=0V、EN =高电平或低电平、FLT=上拉电阻)
    在 TPS65132S 中、我得到的答案是小于5mA。
    我想确认这个器件。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    这没问题。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。