This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:启动时间

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975425/tps92513-start-up-time

器件型号:TPS92513

您好!

启用器件以实现设置 LED 电流需要多长时间?

尽管我在 PSpice for TI 上尝试了仿真、但它并不出色...

条件如下;

VIN=24V、VOUT=20V、ILED=1A

目标时间:低于150us

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

       您可以从数据表中显示的"图14"中获取类似数据、通常比测试结果少20us。

    BR

    肖恩