This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:基于 UCC256403恒定输出电流模式的 PMP40766 LLC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975515/ucc256403-pmp40766-llc-based-on-ucc256403-constant-output-current-mode

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766

您好!

我看到 、在 PMP40766 500W 电池充电参考设计中、有一个图表(第10页)显示了最大时良好的恒定输出电流模式

负载。

我的问题是:它是如何工作的? 考虑到可用的最大 LLC 频率范围 FSW 只允许较小的 LLC 级增益变化。

膝点后降低输出电流与实际 Fsw 有何关系? 也许控制器的内部提供的不仅仅是简单的增益与输出功率关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    PMP40766具有两个控制环路、一个用于设置 CV、另一个用于设置 CC。 通过光耦合器吸收最多电流的控制环路主导并控制输出。 UCC25640x 使用与任何 LLC 控制器相同的增益与输出功率关系:较低的开关频率可提供较高的增益。 CC-CV 运行由组合的 FB 环路完成。

    最低开关频率将出现在 CV 和 CC 操作之间的拐点。 当 CV 模式下的负载降低时、频率将增加。 当 CC 模式下的输出电压降低时、开关频率将增加。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次尝试将交流/直流转换为 LLC、也许我在理论上错过了一些东西。

    但在预充电模式下、当 VOUT<46.2V、IO=0.7A 时、功率流似乎远低于典型的 LLC 范围。

    无论哪个环路占主导地位,LLC 功率范围内的所有端都在 Fmin 内工作... FMAX。 它不是很宽,不是吗?

    该充电器的输出功率范围似乎非常宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olek、

    根据测试报告的图3-3、LLC 在预充电模式下以低输出电压进入突发模式。 这使得 LLC 仍然能够保持低至极低输出电压和低输出功率的稳压。  

    此致、

    本·洛夫