This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:在电池损坏时使用 BQ25710的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975343/bq25710-questions-of-bq25710-when-used-on-a-bad-battery

器件型号:BQ25710

您好的团队:

 对于 BQ25710、当与电池损坏时、笔记本电脑应用存在问题、您能不能提供意见、谢谢!

 >电池电压差(输出电压为0V)、因此充放电功能被禁用、但 I2C 通信正常。

电池 BATPRESZ 为4.5V、4节电池、 然后 EC 无法检测到电池电压、因此 EC 将 充电器稳压器的 EC 写入寄存器14h/15h/3Eh 为0A/8.8V/5.9V、但在此阶段测量 VSYS 和 BFET 时、只需找到 VSYS 为5.9V、BFET 就会关闭。

问题1 :为什么此阶段 VSYS 为5.9V 而不是8.8V?

问题1 :  由于 VSYS 电压5.9V (2节电池值)与 CELL_BATPRESZ (4节电池配置)不匹配,VSYS 是否会降至0V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    1.当电池损坏或耗尽时,系统被定义为在最小系统电压下进行调节。  

    2. VSYS 不会降至零,但会调节到寄存器15h 设置的最小系统电压。 默认最小系统为12.288V、但可由 EC 覆盖。