请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 您好的团队:
对于 BQ25710、当与电池损坏时、笔记本电脑应用存在问题、您能不能提供意见、谢谢!
>电池电压差(输出电压为0V)、因此充放电功能被禁用、但 I2C 通信正常。
电池 BATPRESZ 为4.5V、4节电池、 然后 EC 无法检测到电池电压、因此 EC 将 充电器稳压器的 EC 写入寄存器14h/15h/3Eh 为0A/8.8V/5.9V、但在此阶段测量 VSYS 和 BFET 时、只需找到 VSYS 为5.9V、BFET 就会关闭。
问题1 :为什么此阶段 VSYS 为5.9V 而不是8.8V?
问题1 : 由于 VSYS 电压5.9V (2节电池值)与 CELL_BATPRESZ (4节电池配置)不匹配,VSYS 是否会降至0V?