This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于14节电池配置的失调电压数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975509/bq76940-number-of-offset-to-use-for-14-cell-configuration

器件型号:BQ76940

大家好、我们将使用 bq76940、它能够测量15节电池。 我们正在设计14节电池组、在原理图上、我们按照数据表建议短接了 VC13和 VC14。 当我们在"第10.3.1.1.6节、16位电池组电压"中计算电池组电压时、给出的公式如下:V (BAT)= 4 x 增益 x ADC (CELL)+(#cells x offset)。

我的问题是、如果我们使用14个电池、我们应该在公式中将14个电池用作"#CELLs"、还是应该在公式中使用15个电池、因为 BQ76940还会报告短接电池的(小)非零值? 请参阅 下表中突出显示的条目。

此外、在短接电池输入 VC13上、我们看到电压读数为0.0498849973伏。 它很小、但为49.8mV。 当 BQ76940报告电池组电压(使用 BAT_HI 和 BAT_LO)时、该小电压是添加到电池组电压中、还是被忽略?

根据从调试器收集到的数据、我们应该在电池组电压计算中使用15节电池、BAT_HI 和 BAT_LO 寄存器中提供的值确实包括短路 VC13产生的值。 您可以确认吗?

PACK_VOLTGE_V 57.0998497
ADC_GAIN_UV_PER_lsb 377
ADC_OFFSET_mV 48
RAW 37419
BAT_HI 0x92
BAT_LO 0x2b
具有14个偏移的 Vpack 57.099852
具有15个偏移的 Vpack 57.147852
   
电芯电压 IDx CELL_VOLTGE_V
0 4.07850695
1 4.07775307
2. 4.08039188
3. 4.079638.
4. 4.07662201
5. 4.079638.
6. 4.0822773
7. 4.082654.
8. 4.0822773
9. 4.07888412
10. 4.07398272
11. 4.07850695
12. 4.07624531
13. 0.049884997
14. 4.07209778
求和0~14 57.14936039
总和0~12、14 57.09947539

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    以前的主题可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/779061

    从您提供的表中、不清楚从器件读取的值与测量的值。 您是否直接测量了电池组电压? "原始"值对应于什么?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

      感谢您的回答。 我没有直接使用仪表测量电池组电压、电压是使用 uC 上的 ADC 通道测量的、这可能不准确。 在我之前的帖子中、原始值是将"BAT_HI"和"BAT_LO"从十六进制转换为十进制的值。 下表中的值直接从 BQ76940读取。 因此、如果我理解正确、在我的案例中、BAT_HI 和 BAT_LO 不应增加 VC13中的值、并且我应该在电池组电压计算中使用14节电池、您能确认吗?

    ADC_GAIN_UV_PER_lsb 377
    ADC_OFFSET_mV 48
    BAT_HI 0x92
    BAT_LO 0x2b
       
    电芯电压 IDx CELL_VOLTGE_V
    0 4.07850695
    1 4.07775307
    2. 4.08039188
    3. 4.079638.
    4. 4.07662201
    5. 4.079638.
    6. 4.0822773
    7. 4.082654.
    8. 4.0822773
    9. 4.07888412
    10. 4.07398272
    11. 4.07850695
    12. 4.07624531
    13. 0.049884997
    14. 4.07209778

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、没错。  

    此致、

    Matt