This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:大规模生产/自动化的编程选项

Guru**** 2612025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975597/bq78350-programming-options-for-mass-production-automation

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、、

您好!

我们希望使用自己的软件工具对 bq78350进行编程和校准、因为使用 Battery Management Studio 是极其手动的、不适合大规模生产。

我没有找到清晰的文档来使用自己的软件工具将黄金映像(srec 文件)传输到 bq。 因此、我有以下问题:

问题1:对于如何以可自动化的方式从.srec 文件对 bq78350进行编程、是否有任何建议?

问题2:对于如何在不使用 bqStudio 的情况下校准 bq78350、是否有任何建议?

问题3:对于可与 Python 搭配使用的接口/工具/库以及 bq78350、您有什么建议吗?

谢谢、Tom

我在论坛上看到了其他类似的问题(链接)、并看到一些信息是通过私人邮件发送的... 是否可以获取此信息? 我已经阅读了此帖子中链接的其他文档等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您接受我的连接请求。 我将通过一封私人邮件向您发送一些有关生产编程的信息、其中包含下载工具的链接。  

    这篇文章的其他人只能说几点。 我们推荐使用 BQ78350-R1A 器件-这是预加载最新版本 R1固件的可订购器件。 它与 BQ78350-R1相同、具有更高的关断例程稳健性、否则在功能上是等效的。 某些应用可能需要仅在 BQ78350-R2固件中提供的功能(例如预放电)。 在这种情况下、您需要使用 srec 编写 R2固件。 如果您使用的是 BQ78350-R1A、并且不需要升级到 R2、则可能不需要加载整个 srec、这会很耗时、但您只能加载数据闪存。

    我将关闭此主题、并在我们的私人消息中继续对话。

    谢谢、此致、

    Matt