This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:PoE 3类24V 反激

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975546/tps23730-poe-class-3-24v-flyback

器件型号:TPS23730

您好!

我正在寻找适用于23730的24V @大约2A POE 反激式降压解决方案。 我找到了50W TI 5V@10A、12V@5A、并喜欢查看24V@2.5A 设计。

您的收发器中是否有任何24V POE 3类参考设计?

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    遗憾的是、我们没有在该输出电压和功率级别进行任何设计。 我建议使用我们的其中一个24V 输出参考设计、然后将其修改为2A (而不是3)。 这将涉及更改变压器、但由于匝数比应接近、因此与设计您自己的直流/直流稳压器相比、更改变压器的工作非常少。

    我们有 ACF 和反激式24V/3A 设计。 此外、我还了解它不是与 TPS23730配合使用、但 TPS23730可用于代替 PD 和 PWM 控制器。  

      

      

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师