This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:测试设置图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25120A, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975548/bq25120aevm-test-setup-diagram

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25125BQ25120AEV2400USB2ANY

大家好、

我在开始使用 BQ25120A EVM 时遇到一些问题、我购买该 EVM 是为了评估 BQ25125。

有一个初始设置图像要求连接2个电源、但没有提到需要充电的电池的连接。 相反、有一个模糊的连接图将 PS#2连接到我认为是电池连接器(下图)。 其目的是什么?

2. VPMID 的用途是什么? 在不将电池连接到 PC 的情况下、我使用哪个引脚/设置来查看电池的充电情况?  

谢谢、

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    [引用用户="Ashwati Krishnan">有一个初始设置图像要求连接2个电源、但没有提到任何需要充电的电池连接问题。 相反、有一个模糊的连接图将 PS#2连接到我认为是电池连接器(下图)。 此操作的目的是什么?[/引述]

    本用户指南专门使用 Keithley 2400系列数字源表(SMU)来模拟电池。 SMU 可用作电源和灌电流、从而使其充当电池仿真器、同时允许用户控制"电池"电压。  

    如果您要使用实际电池进行测试、则应将其正电池引脚连接到 BAT、将负电池引脚连接到 GND。

    [引用 USER="Ashwati Krishnan ]VPMID 的用途是什么? 在不将电池连接到 PC 的情况下、我使用哪个引脚/设置来查看电池的充电情况?  [/报价]

    PMID 用于任何可接受5V 非稳压电压的负载。 这是一个引脚、根据连接到器件的电源的状态(电源路径器件的功能)从 IN 和/或 BAT 获取电源。

     在不将电池连接到的情况下、您看到电池充电的唯一方法是测量随时间变化的电压。 如果您能够做到这一点、电流也将是一种有助于验证的测量方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的澄清、这一点非常清楚。 我在将 EVM 连接到 PC 时也遇到问题。

    我收到的是 USB2ANY、而不是 EV2400、这是一个更通用的解决方案、我理解这一点。 引脚连接器不同、因此我必须手动连接才能使用 I2C。

    2.我在单独的主题中强调了我的问题、因为我认为 USB2ANY 文档有问题-这个主题是: e2e.ti.com/.../975558

    我的目的是能够与 PC 上的 BQ25120A EVM 进行通信、但我不断收到器件 ACK 错误-您能不能再提供帮助?

    谢谢!
    Ashwati