请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 我注意到、我会在 Vin 引脚上调用反向驱动。 当没有连接输入源、连接了电池并且充电器 正常运行时、存在大约1.6V 至1.8V 的电压。 对于3.31至3.37V 范围内的电池电压、该电压升至大约2.0V、但随后再次稳定下来。
这是否是一个问题的预期或指示性问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到、我会在 Vin 引脚上调用反向驱动。 当没有连接输入源、连接了电池并且充电器 正常运行时、存在大约1.6V 至1.8V 的电压。 对于3.31至3.37V 范围内的电池电压、该电压升至大约2.0V、但随后再次稳定下来。
这是否是一个问题的预期或指示性问题?