This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关 PR1和 CP2设置的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975365/tps2121-question-about-pr1-and-cp2-setting

器件型号:TPS2121

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS2121用于他们的新产品。

 他们希望 TPS2121按 如下方式工作。

 当 IN2电压仅有效(IN1无效)时、OUT 电压随时为 IN2。

 当 IN1和 IN2电压 都有效时、OUT 电压 随时为 IN1。

 问题1. 是否可以 发挥上述作用?

 问题2.   上述函数的 PR1和 CP2设置是什么?

       那么、正确的设置 PR1=H 和 CP2=L 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请参阅数据表第18页的表9-3、快速了解 TPS2121的工作模式。

    1.是的,这是可能的。 只要输入1电压超过设定的 OV 限制或低于内部设定的 UV 限制、器件将自动选择 IN2并将其传递到输出。 当两个输入都有效时、可以设置一个优先级结构、该结构选择 IN1而不是 IN2。

    2.您的理解是正确的,但请确保这是您正在寻找的实际性能。 通过将 PR1设置为高电平(高于 Vref)和 CP2设置为低电平(0V)、只要 IN1有效、您就会始终将 IN1优先于 IN2。 这意味着 IN1的优先级将从2.6V 改为 OV。 还可以设置电阻分压器网络、用户可以定义何时优先考虑 IN1 (例如、在特定电压下)。