This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:开关频率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975430/lm5575-switching-frequency

器件型号:LM5575

您好,  

我在我们的项目应用中使用 LM5575进行48V 至12V 降压操作。 我正在尝试在输出端具有最小负载(最大25mA)的情况下测量器件的开关频率。

不过、器件的开关频率约为82.781kHz。在低负载条件下、开关脉冲是否应如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    是的、这是一个正常的脉冲频率调制(PFM)波形:

    SW 变为高电平、电感器电流斜升

    SW 变为低电平、电感器电流斜降至0A

    SW 变为高阻抗(两个 FET 都关断)、这会导致振铃。 在条件2结束时、IL = 0A 且 VL =-VOUT (SW = 0V、VOUT = VOUT)。 这会将一些电流通过与电感 L 谐振的电感器、并将流经关断 FET 的路径中的电容推回到输出电容器。

    Sam