This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:LP38500ATJ-ADJ/NOPB

Guru**** 2509185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS7A90, LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975291/lp38798-lp38500atj-adj-nopb

器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件:TPS737TPS7A90

您好!

我们的设计中需要 LDO。 设计规格为输入电压5V (4.8V-5.2V),输出为3.3V/0.232A (环境 温度范围为:-40deg 至105deg)。在 LDO 驱动的最大负载期间。 输出电压不应低于3.135V。

我们在   WEBENCHRegistered电源设计器中模拟了 LP38500ATJ-ADJ/NOPB LDO。 但输出电压始终为0V。 请参阅随附的图像。 让我们知道在仿真中获取输出波的选项。

如果您建议使用符合上述规格的另一个 LDO 器件型号、将会有所帮助。

此致、

Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、

    WEBENCH 工具不受新 LDO 支持、因此它不是我们使用的工具、我不确定它为什么不起作用、但您是否尝试将 EN 短接至 Vin? 我知道该器件具有内部上拉电阻器、但旧的 Webench 模型可能无法正常捕获该功能。   

    至于其他器件建议、较难的器件是较高的环境温度、但 TPS737或 TPS7A90也值得考虑(请参阅下面的规格比较表)。 对于最高环境温度和功率耗散、您需要使用 RJA (结至环境热阻)约为50C/W 或更低的器件、具体取决于您的 PCB 布局。 请注意、良好的 PCB 布局可将数据表中显示的 JEDEC 标准 RJA 降低30%-50% 、如我们的应用手册中所示、该应用手册测量了5种 PCB 不同布局上三种不同封装的 RJA、以了解它们与 JEDEC 标准的比较情况。  

      LP38798 TPS737 TPS7A90
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出、固定输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 0.8. 1 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 20. 5.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 3. 2.2. 1.4.
    输出电压(最大值)(V) 19.8. 5.4. 5.7.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.2. 0.8.
    固定输出选项(V) - 1.8、2.5、3、3.3、3.4 -
    使能 是的 是的 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷、非陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 65 33. 48
    噪声(uVrms) 5. 48 4.7.
    精度(%) 2. 3. 1
    VDO (典型值)(mV) 200 130 75
    Iq (典型值)(mA) 1.4. 0.4. 2.1
    热阻 θJA (°C/W) 35. 50 57.
    最小封装面积(mm2) 16. 4. 6.25.
    封装类型 WSON SON、SOT-223、WSON 儿子