This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:已申请设计审查

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975310/lmzm33603-design-review-requested

器件型号:LMZM33603

您好!

能否有人回顾一下我的设计中有关两个降压稳压器和其他通用指南的内容。

我有24V 输入电源。 我将生成+5、+15和-15V。

输入/输出电容器的数量和大小取决于 WebBench 工具。 这是否足够、或者我是否需要更多?   

AGND 应该是一个隔离岛、还是应该像连接 PGND 那样将其连接到系统接地?

e2e.ti.com/.../1727.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入/输出电容器的数量和大小就足够了。 但有些项目需要检查。

    1.对于24V 输入电压、-15V 输出电压、输入电容的工作电压应高于50V。 此外、Vin 和 Vout 之间应该有电容、如图46所示。 C11应为 低 ESR 器件。

    2.对于+15V 输出电压、还要检查输出电容的工作电压、以确保 Cout 高于20uF。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、AGND 和 PGND 在内部连接。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!