This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:使能所需的 S3 s5最小电压

Guru**** 2635555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975301/tps51206-s3-s5-minimum-voltage-required-for-enable

器件型号:TPS51206

你(们)好  

我无法在“规格”中找到启用所需的最小电压。 请帮助确认 S3/S5两个引脚1.2V。

对于 TI 建议的 Tiger lake DDR4 VTT LOD、是否有任何其他器件条件建议? VIN=1.2V VOUT=0.6V IOUT=2A 使能电压大约为1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    S3和 S5高电平电压为1.8分钟、如下所示。 1V 不足以保证由 S3/S5启用。 如果您没有其他电压资源、则可以使用电阻器将 S3/S5信号上拉至 VDD、以确保启用。

    以上原理图适合您的应用。

    此致、

    Weidong