请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31520 主题中讨论的其他器件:LM3880、
您好!
是否可以使用 V5V 为 LM3880MF 等5V 外部器件供电?
V5V 的驱动电流容量是多少?
此致、
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.